结果:找到"光模块 弱电工程 光纤连接器",相关内容1000条
  • LC光纤跳线_光纤跳线厂-LC连接器
  • LC连接器的优点毫无疑问,LC是高性能网络的首选连接器。从外观上看,LC连接就像一个SC连接器的微型。LC连接器从SC连接器借来了分体式套筒结构和圆柱形插芯(通常为陶瓷)。LC连接器采用推闩式设计,可在系统机架安装中提供抗拉稳定性。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LC跳线LC 发帖人:光缆厂家批发商 发帖时间:2021-03-24 11:42:00
  • 2021-2026年,全球MPO光纤连接器市场复合年增长率预计为23.2%
  • 据QYResearch报告称2019年全球MPO光纤连接器市场规模为3.906亿美元,预计到2026年底将达到17.078亿美元,以23.2%的年复合增长率增长。MPO光纤连接器主要生产厂商有T&SCommunications,USConec,Senko,Siemon和Amphenol,这几家公司在2018年所统计的市场份额占据了57%。MPO光纤连接器按照类型细分为单模和多模,2019年,多模在全球MPO光纤连接器市场中占据87%的主要份额。按照应用细分为数据中心,电信,军事/航空航天等,数据中心占有重要份额,占据了42%的市场份额。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MPO 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-07-23 14:01:00
  • 光模块和多模光纤在数据中心的发展趋势
  • 在大数据、云计算、物联网、移动互联网的迅速发展的今天,银行、税务、医院、电商、等各行各业都依赖数据中心的支撑,数据中心的流量与日俱增,在未来数据中心必定是今后社会信息系统的数据仓库和心脏。为应对庞大的数据传输需求,越来越多的企业选择建设多个数据中心。下面易天光通信给大家介绍下目前用得比较火的光模块和多模光纤。光模块作为光纤通信的重要组件,用于实现光信号的发送和接收。易天光通信(ETU-LINK)通过市场探查发现目前最热门的是25G、40G和100G光模块,其主要应用在数据中心核心交换机,40G端口的交换机通过搭配QSFP+光模块,构成40G以太网。从汇聚层交换机上的端口到核层心路由交换机现在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 15:44:00
  • 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
  • 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G,单,SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
  • 都是光电转换作用,光模块和光纤收发器有什么区别?
  • 光模块和光纤收发器,都是进行光电转换的设备,他们之间有什么不一样呢?当下很多智慧工程中使用到的远距离数据传输基本都采用光纤传输。而这之间的连接则需要光模块和光纤收发器来实现。那么,这两者间该如何连接,需要注意什么呢?1、光模块光模块的作用也是光电信号之间的转换,主要用于交换机与设备之间传输的载体,和光纤收发器的原理相同,只是光模块相比收发器更具效率性、安全性。光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,XFP,SFP28,QSFP+,QSFP28等。2、光纤收发器光纤收发器是将短距离的电信号和长距离的光信号进行转换的设备,一般应用在远距离传输中,通过光纤进行传输,将电信号转换成光信号发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 收发 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-09 17:34:00
  • 详细解说光纤收发器指示灯的含义及常见故障判断方法
  • 我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?现在易天光通信(ETU-LINK)给大家详细讲讲  PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常;  FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据;  FX?100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps;  TX?100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;  FX?Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输;  TX?Link/Act:灯长亮表示双绞线链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输10/100M。  ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-23 18:35:00
  • 弱电工程中光模块的选择和使用技巧
  • 光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块可以通过光电转换,在发送端把电信号转换成光信号,然后通过光纤传送后,在接收端再将光信号转换成电信号。任何一个光模块都是有收发两部分功能,进行光电转换和电光转换,这样在网络的两端设备上都离不开光模块。现在一个数据中心中的设备往往以万计,要想实现这些设备的互联,光模块不可或缺。如今,光模块已经成为数据中心的一个细分市场。光模块分类按封装:1*9、GBIC、SFF、SFP、XFP、SFP+、X2、XENPARK、PON等。按速率:155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G、100G等。按波长...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-27 16:29:00
  • 光模块与光纤收发器两者之间的使用区别
  • 我们都知道,光模块多数是用于光纤网络中的主干网络。光纤收发器简单来说就是个延长网线的设备,一般单模的有20KM,25KM,40KM,60KM以上的相对不是很多了,超长距离的需求一般不多。现在用的比较多的比较普及的是10/100M自适应的,也有1000M的,不过用到的场合不多。  多模的现在基本上很少用了,现在单模光缆成本和不比多模的贵,而且多模一般距离就在2公里以内。收发器还分电源内置、外置,光口分单纤、双纤,还有集中式的和单体式的,总之根据客户需求和场合选择。  举个例子:如你开了间网吧,例如要从电信运营商那里开通10M的带宽,那么他们就会从电信的数据机房拉光缆到你们网吧,然后双方都接上光...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 收发 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-17 17:23:00
  • 收发器怎么用?光纤收发器连接图
  • 虽说现在安防行业发展是日益向前,其主要原因是因为安防建设与我们的日常生活息息相关,它会让越来越多的人会更了解现在的生活,以及让我们的生活更便捷、更智能化发展!今天就让易天来说说在安防通信组网中重要的一环:传输通信设备会发挥什么样的作用,以及它的各项设备分别会有什么影响?首先先来了解一下安防通信传输设备的构成:最常用的就是交换机了,然而交换机的种类较多,不同的场合需要使用不同的交换机,要做到因地适宜才能让设备发挥自有性能!再有就是收发器,说到收发器不知道大家了解多少?现在就来好好聊聊收发器的工作原理与其如何正确安装使用的步骤。在进行收发器的工作原理解释之前还可以先了解收发器的历史,通常来说收发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 收发 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-02 18:37:00
  • 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
  • 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 跳线 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: